This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:变量

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/808053/ccs-rf430frl152h-variables

器件型号:RF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

我想将存储在 CCS 寄存器中的值放入变量中打印出来。

我需要的值是 ADC0。 (估计它存储在 ADC10MEM 中。)

我想在将其放入下一个表达式后将其打印出来。

我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Hyosung Kim "]

    我想将存储在 CCS 寄存器中的值放入变量中打印出来。

    我需要的值是 ADC0。 (估计它存储在 ADC10MEM 中。)

    我想在将其放入下一个表达式后将其打印出来。

    [/报价]

    ADC10MEM 是一个存储器映射寄存器。 如果您右键单击它并在上下文菜单中选择"View Memory at Address"、它将在 ADC10MEM 的地址处打开"Memory Browser"视图。 然后、您可以在代码中使用该地址读取该值并将数据存储到要打印的变量中。 请注意 MSP430上 C I/O 的所有注意事项(如您的其他线程中所述)

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很好奇、知道代码来读取存储在地址中的值。
    实际上、我可以通过 GUI 查看 ADC0存储的地址。
    但我无法打印、因为我不知道如何打印该值。
    代码是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回复了您的另一个主题。

    谢谢

    Ki