This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:CCS 问题

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/807808/ccs-rf430frl152h-ccs-issue

器件型号:RF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

我在以下问题上得到了 Ralph Jacobi 的帮助:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/806174

Ralph Jacobi 给了我一个项目。(您可以在上面的地址下载该项目。)
我尝试调试项目、但出现错误。

为什么会发生、如何像你们中的一些人一样修复错误?

首先、我得到了该误差。 我按下了停止按钮。

我必须按下停止按钮8、因为大约有8个错误窗口。
然后是这个对话框、我按下"Applied (已应用)"按钮。

那么我可以看到以下错误。

所有错误均已复制到文本中:


说明资源路径位置类型
gmake:***[Hardware/MCU.obj]错误2 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader C/C++问题
说明资源路径位置类型
gmake:***[Hardware/SPI.obj]错误2 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader C/C++问题
说明资源路径位置类型
gmake:***[Hardware/trf79xxa.obj]错误2 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader C/C++问题
说明资源路径位置类型
gmake:***[Hardware/UART.obj]错误2 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader C/C++问题
说明资源路径位置类型
Gmake:***[Hardware/VLO_Library.obj]错误2 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader C/C++问题
说明资源路径位置类型
gmake:***[main.obj]错误2 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader C/C++问题
说明资源路径位置类型
Gmake:***[NFC/ISO15693.obj]错误2 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader C/C++问题
说明资源路径位置类型
gmake:***[system_pre_init.obj]错误2 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader C/C++问题
说明资源路径位置类型
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader C/C++问题
说明资源路径位置类型
无效参数"
候选人是:
void MCU_delayMillisecond (?)
' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行123语义错误
说明资源路径位置类型
无效参数"
候选人是:
void MCU_delayMillisecond (?)
' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行133语义错误
说明资源路径位置类型
无效参数"
候选人是:
void MCU_delayMillisecond (?)
' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行140语义错误
说明资源路径位置类型
无效参数"
候选人是:
void MCU_delayMillisecond (?)
' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行169语义错误
说明资源路径位置类型
无效参数"
候选人是:
void UART_putintroReaderMsg (? *、? *)
' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行161语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号"BIT0" main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行158语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号"BIT1" main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 第129行语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号"BIT1" main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行130语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号"BIT2" main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行136语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号"BIT2" main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行137语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号"BIT7" main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行158语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号'P2DIR' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行129语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号'P2DIR' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行136语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号'P2IE' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行158语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号'P2OUT' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行130语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号'P2OUT' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行137语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号"WDTCTL" main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行119语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号'WDTHOLD' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行119语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析符号'WDTPW' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行119语义错误
说明资源路径位置类型
无法解析类型'_bis_SR_register' main.c /TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 行155语义错误


(1个项目)
说明资源路径位置类型
此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 16.9.7.LTS [MSP430]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 18.12.1.LTS。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 属性问题

什么是重要的?

我们现在正在进行最终比赛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅以下相关主题:
    e2e.ti.com/.../744087

    此外、请仔细检查任意路径中是否存在任何非字母数字字符:
    e2e.ti.com/.../740719

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次发生错误、这次是沿路径移动。
    'out'文件是我自己制作的文件?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当调试器尝试加载不存在的*。out 文件时、通常会发生上述错误。 由于构建失败、*。out 文件通常会丢失。 您的第一个帖子中是否出现了完全相同的错误、导致构建失败?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是,最初只有像本条案文那样的错误。
    因此、正如您所建议的、我转到了一个仅包含英文和数字的新路径、并且出现了一个新错误。
    这个项目是由 Ralph Jacobby 给我的。
    是否有任何解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如您所说、*。out 文件不存在。
    我必须自己做吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    构建 CCS 工程时、输出通常为*。out 文件。 正是这个*。out 文件由 CCS 调试器加载到您的目标中。

    如果在您尝试编译工程后*。out 文件不存在、则表示发生了一些编译错误、因此无法生成*。out 文件。

    是否可以在构建输出控制台中发布所有消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    다음과 같습니다 μ A。

    说明资源路径位置类型
    无效参数"
    候选人是:
    void MCU_delayMillisecond (?)
    'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行123语义错误
    说明资源路径位置类型
    无效参数"
    候选人是:
    void MCU_delayMillisecond (?)
    'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行133语义错误
    说明资源路径位置类型
    无效参数"
    候选人是:
    void MCU_delayMillisecond (?)
    'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行140语义错误
    说明资源路径位置类型
    无效参数"
    候选人是:
    void MCU_delayMillisecond (?)
    'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行169语义错误
    说明资源路径位置类型
    无效参数"
    候选人是:
    void UART_putintroReaderMsg (? *、? *)
    'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行161语义错误
    说明资源路径位置类型
    在路径TRF7970ABP_G2ET_FRL_ReaderC/C++中找不到程序"make"问题
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号"BIT0"main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行158语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号"BIT1"main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader第129行语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号"BIT1"main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行130语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号"BIT2"main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行136语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号"BIT2"main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行137语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号"BIT7"main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行158语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号'P2DIR'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行129语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号'P2DIR'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行136语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号'P2IE'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行158语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号'P2OUT'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行130语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号'P2OUT'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行137语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号"WDTCTL"main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行119语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号'WDTHOLD'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行119语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析符号'WDTPW'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行119语义错误
    说明资源路径位置类型
    无法解析类型'_bis_SR_register'main.c/TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader行155语义错误
    说明资源路径位置类型
    无效的项目路径:未找到包含路径(\Hardware)。TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader路径进入路径问题
    说明资源路径位置类型
    无效的项目路径:未找到包含路径(\include)。TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader路径进入路径问题
    说明资源路径位置类型
    无效的项目路径:未找到包含路径(\MSP430\include)。TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader路径进入路径问题
    说明资源路径位置类型
    无效的项目路径:未找到包含路径(\MSP430\IQMATHLIB_01_10_00_05\include)。TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader路径进入路径问题
    说明资源路径位置类型
    无效的项目路径:未找到包含路径(\NFC)。TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader路径进入路径问题
    说明资源路径位置类型
    此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 16.9.7.LTS [MSP430]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 18.12.1.LTS。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader属性问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格式如下:
    它似乎没有太大变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不介意、您能自己执行这个项目吗?
    您只需要下载接下来的两项内容。 :
    e2e.ti.com/.../TRF7970ABP_5F00_G2ET_5F00_FRL_5F00_Reader.zip
    www.ti.com/.../MSP-IQMATHLIB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪。 我还导入了 Ralph 所连接的项目、它可以毫无问题地正常构建。

    您能否在构建控制台中提供输出? 例如、我将输出复制并粘贴到下面随附的文本文件中:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/TRF7970ABP_5F00_G2ET_5F00_FRL_5F00_Reader.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按“OK (确定)”按钮时,控制台窗口将消失,只留下问题窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hyosung Kim "]

    按“OK (确定)”按钮时,控制台窗口将消失,只留下问题窗口。

    [/报价]

    您可以通过"视图->控制台"重新打开它

    此外、只需通过'Project -> Build Project'构建项目而不启动调试会话

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    01:03:44 ****项目 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 的纯净配置调试构建****
    清洁
    无法运行程序"make":启动失败

    错误:在路径中找不到程序"make"
    路径=[C:/ti/ccs901/ccs/eclipse/jre/bin/server;C:/ti/ccs901/ccs/eclipse/jre/bin;C /ti/ccs901/ccs/eclipse/jre/lib/amd64:\Program Files (x86)\NAT Service;C:\Program Files (x86)\Intel\ICLS Client\;C:\Program Files\Intel\ICLS Client\;C:\Windows\system32;C:\Windows\System32\WBEM;C:\Windows\System32\Windows 组件\Windows 组件\Windows 组件\Windows 组件\Windows \Windows \Windows \Windows \Windows 组件\Windows \Windows \Windows \Windows 组件\Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows 组件\Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Microsoft \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows

    01:03:45编译失败。 1个错误、0个警告。 (耗时231ms)


    ****项目 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 的配置调试构建****

    没有为项目 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 构建任何内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Hyosung Kim"]01:03:44 ****项目 TRF7970ABP_G2ET_FRL_Reader 的纯净配置调试构建****
    清洁
    无法运行程序"make":启动失败

    检查以下 Builder 设置属性。 它们应与下面的屏幕截图完全相同:

    请不要忘记单击左下角的"显示高级设置"以显示其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后、我构建以下内容。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在成功构建了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我执行了构建。 谢谢你。 我将再次回答另一个问题。
    在向我介绍新解决方案之前、
    在 Help -> install new software 中搜索代码生成工具更新后、安装编译器即可解决该问题。

    如果我再次遇到相同的问题、我将尝试您建议的方法。

    非常感谢 :)

    回复太短了、所以我写了很长时间、但由于 TI 主页上的错误、没有出现回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听得不错。 如果您有另一个问题、请启动新主题。 我将关闭这个。 谢谢!