This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6655:将编译器从 C6000版本7.4.12更新为8.3.3

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/807339/ccs-tms320c6655-updating-compiler-from-c6000-version-7-4-12-to-8-3-3

器件型号:TMS320C6655
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI

我们正在将当前编译器更新为最新的新编译器(版本8.3.3)。

当前我们使用的版本如下:

- Xdctools:3.30.05.60_core

- NDK_2_24_00_11/packages
-BIOS_6_41_00_26/软件包
- mcsdk_2_01_02_06/demos
- PDK_C6657_1_1_2_6/封装

- EDMA3_LLD_02_11_05_02/封装
- DSPLIB_c66x_3_2_0_1/封装
- mathlib_c66x_3_1_1_0/packages

如果由于更新编译器版本8.3.3而必须更改某些组合、请提供帮助

BR

TAM 变换

维斯塔斯风能系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    每个软件包都有一个 docs 文件夹、其中有一个发行说明文档。 例如:
    -在 xdctools 中、可以检查 path_for/xdctools_3_32_02_25_core/docs/relnotes_archive/xdctools_3_30_05_60_release_notes.html ->有一个依赖项部分
    -在 NDK 中、您可以检查-> path_for/NDK_3_40_01_01/docs/NDK/relnotes_archive/ndk_2_24_00_11_release_notes.html ->存在兼容性信息和验证部分。
    - mathlib -> path_for/mathlib_c66x_3_1_2_3/docs/relnotes_archive/mathlib_3_1_1_0_release_notes.html ->部分升级和兼容性信息和部分验证信息。

    通常、在每个软件包的 docs 文件夹中搜索发行说明。 大多数情况下、较晚的 CCS 版本与旧的软件包向后兼容、但要确保使用发行说明中指出的 CCS 版本。

    此致、
    Yordan