This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:msp430f67641a

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/834781/compiler-msp430f67641a

主题中讨论的其他器件:MSP430F67791A

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 先生:

while (1)

// CalibrationMode();
DispCoverOpen();

在这种情况 下,当我对 msp430f67791A 控制器进行编程时,我的程序不会运行,并在开始时被敲击。

while (1)

// CalibrationMode();
//DispCoverOpen();//当我对其进行注释时,它将运行..Fine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处提供的信息过于开放和广泛。 为了更好地帮助您、我们需要有关您所使用的工具版本的更多详细信息、以及代码的确切位置和方式、以及有关代码的更多信息。 如果您使用的是 CCS、您是否曾尝试通过在调试器中单步调试代码来缩小错误源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果没有、请发布有关您的问题的特定详细信息、以便我们更好地了解问题。