This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:LAUNCHXL-CC26X2R1

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/834091/ccs-launchxl-cc26x2r1-launchxl-cc26x2r1

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具/软件:Code Composer Studio

 我尝试在 LAUNCHXL-CC26X2R1上使用以下环境开发 Zigbee 应用:
 - simplelink_cc26x2_sdk_2_30_00_34
 - Code Composer Studio 版本:9.1.0.00010
 -操作系统:Windows 10 Pro
但是、我看到 CCS 编译工程所花费的时间太长。
对于 SDK 中的每个示例、我尝试使用 CCS 和 IAR 打开/构建。
IAR 的构建时间越长。
因此、我希望我们将通过 CCS 进行编辑、并通过 IAR 为项目构建、如下所示:
1:将工程导入 CCS
2:从 CSS 导出工程(输出所有源文件)
3:重新打开 CCS 导出的工程(用途:编辑)
4:重新打开 IAR 导出的 CCS 工程(用途:构建)

您能告诉我如何执行第04步吗?
非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    鉴于 CCS 和 IAR 项目不兼容、我认为您无法完成步骤4 - CCS 基于 Eclipse 开源环境、IAR 是完全封闭源代码专有。  

    为此、您必须找到一种在 IAR 中重新创建项目的方法、但这样做会使目的落空。  

    在构建过程中、您在 CCS 中看到的延迟确切位置是什么? 请记住、首次编译工程通常也会编译配套的 TI-RTOS 工程、所需的时间通常比平常长-后续编译不需要重新编译配套的 TI-RTOS 工程。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、

    在构建过程中、您在 CCS 中看到的延迟确切位置是什么?

    ->这是一个建筑过程,5%,.... 15%,...特别是62%, 这需要时间、

    即使我们使用构建或重新构建函数:(

    不高兴、但 IAR 的优势在于创造时间、比 CSS 更好。

    我认为我们需要考虑这个问题。