This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:CCS9中的 AM5728-IDK、Linux-SDK-u-boot 构建问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/834886/ccs-am5728-am5728-idk-linux-sdk-u-boot-build-issue-in-ccs9

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已安装 AM5728 IDK 、Linux_SDK 版本:am57xx-EVM-Linux-SDK-src-05.03.00.07、并且能够在 Ubuntu 18.04 (64位)上构建 uboot 和内核。

但是、当我在 CCS9中导入 u-boot (./board-support/u-boot-2018.01 +gitAUTOINC+313dcd69c2-g825ac6e1ac)并生成时、我收到以下错误和附加的快照。这是因为 Ubuntu 18.04的权限问题还是 CCS9兼容性问题。 我已安装具有 root 权限的 CC9。

uBoot.release.tmp:权限被拒绝
Makefile:1298:目标'include/config/uboot.release'的配方失败
make:***[include/config/uboot.release]错误2.

谢谢、此致

Srinivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasa、

    CCS 不是为构建 u-boot 和 Linux 内核项目(以及其他 Linux SDK 项目)而定制的。 它的 makefile 包含 CCS/Eclipse 环境不知道的许多规则和详细信息、因此会导致构建过程失败。  

    有关如何构建这些组件的说明、请参阅 SDK 文档。  

    此致、

    拉斐尔