This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS570LC4357 -高速缓存使用状态的 March CC 测试

Guru**** 2526680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/833511/ccs-tms570lc4357---march-cc-test-with-cache-use-state

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 SafeTI 诊断库中的 March CC 测试。

但我将 RAM 范围内的 MPU 设置(0x08000000 ~ 0x0803FFFFF)设置为正常的外部和内部写回、写分配和非共享存储器类型。

我认为高速缓存在 March CC 测试中使用。    如果通过 March CC 测试、RAM 是安全状态、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是指 PBIST 测试? MPU 设置不会影响到 RAM (SRAM 和外设 RAM)的 PBIST 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 是指"诊断_MEM_March _CC"测试功能。

    谢谢、此致、

    米尼宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minwoo、

    我在安全诊断库中找不到"Diagnose_MEM_March _CC"。 您能不能指出此函数的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ Wang,

    我检查功能。 该功能在我们公司内实施。 我弄错了。 很抱歉打扰你。

    感谢你的帮助。

    此致、

    米尼宇