This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:TMS320C5535:Cant create Session manager:创建 JVM 失败。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/834364/ccs-tms320c5535-tms320c5535-cant-create-session-manager-create-of-jvm-failed

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用 TMS320C5535 DSP 处理器。我已安装 CCS V8.2.0。 DSP/BIOS 版本为5.42.02.10。

编译 audiodemo 代码时、如果遇到 C:\ti\BIOS_5_42_02_10\xdctools\C:/ti/bios_5_42_02_10/xdctools/tconf 错误:无法创建会话管理器:创建 JVM 失败。(如下所示)

我也在 TI 论坛中搜索了此错误,我得到了一个解决    方案,因为我需要将 C:\ti\BIOS_5_42_02_10\xdctools\jre\bin 路径添加到控制面板中的环境变量中。 我添加了该路径、如下所示  

但我在添加它时没有得到任何更改。  

我尝试打开.tcf 文件、但它没有打开、因为它告诉我无法创建 BIOS 配置服务器。

任何人都可以告诉我此查询的解决方案。我最需要答案  

此致、

Roopa kalmath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、

    我看到您添加了一个名为 TI_XDCTOOLS_JRE 的变量、其路径为 C:\ti\BIOS_5_42_02_10\xdctools\jre\bin。 您需要做的是将该路径添加到系统路径变量中。  

    有关 如何将  C:\ti\BIOS_5_42_02_10\xdctools\jre\bin  路径添加到系统路径变量的更多信息,请参阅此主题和此主题。 然后重新启动计算机并再次尝试构建。