This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:MSP430FR5969

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/832942/ccs-msp430fr5969-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 FSR 传感器从 ADC 连接到我的使用 MSP430FR5969处理器的自开发板。

最近、我想在 while 循环中使用 printf 函数来打印控制台中的值、以便我可以测试我的传感器。

但是、printf 函数始终在 trgmsg.c 文件行122中停止、这要求我继续按"继续"按钮。

我想知道这是否是 CCS 的常见问题? 当我在一个内置的"hello world"项目中使用同样的方法时、它可以完美地工作。

这个问题是否有任何解决方案?

BTW、我正在使用 CCS V8.2.0

这是我第一次发布问题。 如果我需要提供任何信息、请告诉我。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述原始线程和下面的线程似乎都将此问题与设备配置问题联系在一起。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/412403 

    我将通知 MSP430器件专家、以提供有关这方面的任何其他见解。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定这里的最佳解决方案。  printf()是否按预期工作?  如果它在另一个项目中工作、那么它可能与项目设置有关。   

    调试时、您可以转到"View"->"breakpoints"、并且应该能够查看所有当前断点。  如果这里有一个、您应该能够禁用它。   

    另一个选项是在"自由运行"模式下运行、该模式会跳过所有断点。   

    请测试这些建议、并告诉我这是否适合您。   

    谢谢、

    JD