This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:已安装 CCS 9.0.1的更新失败--自动响应包括 zip 文件也失败(库尔 n 和#39;t zip 日志目录),所以我手动执行了。

Guru**** 2580155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/832929/ccs-tms320f28069-had-install-of-updates-for-ccs-9-0-1-fail----the-auto-response-to-include-a-zip-file-also-failed-couldn-t-zip-log-directory-so-i-am-did-it-manually

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

事实上、无法通过"从字粘贴"附加 zip 文件、因为它不是字文件。  请通过电子邮件与我联系、以便我可以使用日志的.zip 文件回复以了解更多信息。

此致、

Keith Abell

高级固件工程师

keith.abell@Intellipower.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您能否将 zip 文件发布到此主题? 您可以在论坛中毫无问题地附加 zips。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经上传了我的安装日志的 zip 文件。  我看到了"从 Word 粘贴"、但没有看到其他类型文件的回形针 。

    让我知道恢复是什么...

    此致、

    Keithe2e.ti.com/.../5125.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。 您似乎正在尝试执行9.0.1至9.1.0更新。

    是这样吗? 如果是这样,您是否可以使用 完整的脱机 zip 安装程序尝试直接将9.1.0写入新目录?有几个报告显示9.0.1 -> 9.1.0更新失败、而直接安装9.1.0可能更容易

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    这就是诀窍!  已下载9.1.0的独立安装、我很高兴开始!  感谢你的帮助。  您可以关闭这个!

    此致、

    Keith Abell