This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:安装 CC1350传感器标签的空示例时、Resource Explorer 挂起

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/832991/ccs-codecomposer-resource-explorer-hangs-when-installing-the-empty-example-for-the-cc1350-sensor-tag

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

在 CCS 9.1 Linux Mint 18上、下载 TI-Drivers -> Empty -> TI-RTOS -> CCS 编译器也会尝试下载所需的 simplelink SDK。

在我选择下载位置后、该过程将以75%的速度停止、请参阅屏幕截图:

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否尝试清除 Resource Explorer 和内部 CCS 浏览器(9.5.1.2和9.5.1.3)的高速缓存:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#resource-explorer

    如果这无法提供帮助、请提供以下日志:

    \\.metadata\\.log
    C:\Users\ \ti\tirex-localserver- \.logs
    对于9.1.0、tirex-localserver 版本应为3.7.x
    谢谢
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当我从网站下载 SDK (不带 tirix)时、

    我遇到 "磁盘已满"错误、释放磁盘空间后、下载成功。

    因此、我怀疑这是问题所在。

    如果在这样的情况下,tirex 会发出警告,我会很高兴...

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您发现问题、我同意- Rex 应该警告您。

    我为此提出了一项改进请求。 跟踪 ID:Rex-2708

    谢谢

    Ki