This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:CCS 中的 AWR1443演示构建错误

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/832653/ccs-awr1443boost-awr1443-demo-build-error-in-ccs

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:MATHLIBAWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 CCS7.4中构建毫米波 awr1443演示代码、并已安装 mmWave SDK 1.2.0.5、SYS/BIOS 6.53.02.00、ARM 编译器16.9.6、CGT 编译器8.1.3、XDC 3.50.04.43。 我已在 ti 文件夹中安装 C64x DSPLIB 3.4.0.0、C674x DSPLIB 3.4.0.0和 C674x MATHLIB 3.1.2.1。 当我构建项目时、我遇到以下提到的错误。 我在 Ubuntu 14.04计算机中工作。 请帮我解决此问题。

****为项目 mmwdemo3****进行纯净的配置调试

/opt/ti/ccs740/ccsv7/utils/bin/gmake -k -j 8 clean -O

rm -rf"mmwdem3.hex" configPkg/linker.cmd" configPkg/compiler.opt""mmwdem3.out"
RM -RF"configPkg/"
rm -rf "CONFIG_EDMA_util.obj""CONFIG_WH_util.obj""data_path.obj""main.obj""mmw_cli.obj""mmw_lvds_stream.obj""post_processing.obj""sensor_mgmt.obj"
rm -rf "CONFIG_EDMA_util.d" CONFIG_WH_util.d""data_path.d""main.d""MMW_CLI.d""MMW_LVDS_STREE.d""post_processing.d""sensor_mgmt.d"
已完成清理

****构建完成****

****为项目 mmwdemo3构建配置调试****

/opt/ti/ccs740/ccsv7/utils/bin/gmake -k -j 8 all -O

编译文件:"../MMW.cfg"
调用:XDCtools
"/opt/ti/ccs740/xdctools_3_50_04_43_core/xs "--xdcpath="/opt/ti/ccs740/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -r debug -c "/opt/ti/ccs740/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS "../Mmw.cfg"
subdir_rules.mk:38:目标'Build-1090314033-InProc '的配方失败
JS:"/opt/ti/ccs740/xdctools_3_50_04_43_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:错误:没有命名的目标:请使用-t、-b 或-cb
gmaking[1]:***[Build-1090314033-InProC]错误1.
gmake:***[Build-1090314033]错误2.
subdir_rules.mk:35:目标'build-1090314033'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

谢谢、此致

KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK、

    我建议您使用 SDK 2.1及更高版本、因为 v2.1是长期支持 SDK。

    现在、您需要首先尝试使用命令行中的'gmake all'命令编译应用程序、并确保已安装特定 SDK 版本所需的所有依赖工具(请参阅发行说明)。

    并首先确认您能够从系统上的 SDK 编译默认 MMW 演示。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    感谢您的回答。 我将尝试从 SDK 编译 MMW 演示。

    此致

    KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我们需要任何用于演示项目的 TI/RTOS?

    谢谢、此致

    KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK、

    尝试与 SDK 发行说明建议的相同版本的工具相匹配。

    此致、

    Jitendra