主题中讨论的其他器件: MSPWARE、 MSP430WARE
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在尝试恢复一个非常旧的项目-基于 TI-RTOS 的 MSP430F5259、构建于2015年6月左右。
我已经安装了最新的 TI-RTOS (2.20)/MSPWare (3.80.03.07)/CCS (v901)/xdctools (3.55.02.22)、并从 git 中提取了源文件和项目文件。
我无法使其正确构建。
恐怕我遇到了较旧版本和当前版本的开发工具/库等之间的混乱、并且可能是系统"宏"(也称为"变量"、例如 ${COM_TI_MCU_MSP430WARE_LIBRAY_PATH})不相关...
是否有一种方法/明确指南来说明如何准备一个干净的构建环境、此构建环境由 IDE (CCS)、RTOS、xdctools 和支持的 MSPware 库(或属于 RTOS 发行版的这些部分)+ sys"variables"组成、 以及它们之间的相互依存关系-例如、哪些版本可以使用、是否存在正向兼容性、driverlib 和 iqmathlib 位置(MSPware 文件夹或 TI RTOS 文件夹)等。
恢复旧项目的正确方法是什么,因为我花费了几个小时和几个小时都没有得到
谢谢