主题中讨论的其他器件:Energia
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
一些 Web 文章建议 Arduino 和 Energia 库相似或相同。 在 我 尝试使用 CCS 导入程序/转换器时、这是我将其变为灰色的原因。 没有列出 用于 CCS7.3检查更新的 Energia 下载更新、缺少哪些仅可随 CCS 7.3首次安装的更新?
感谢您提供有关如何加载 Arduino 库以便与 CCS 现有项目配合使用的任何信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
一些 Web 文章建议 Arduino 和 Energia 库相似或相同。 在 我 尝试使用 CCS 导入程序/转换器时、这是我将其变为灰色的原因。 没有列出 用于 CCS7.3检查更新的 Energia 下载更新、缺少哪些仅可随 CCS 7.3首次安装的更新?
感谢您提供有关如何加载 Arduino 库以便与 CCS 现有项目配合使用的任何信息。
您好!
[引用 user="BP101"] 当我 尝试使用 CCS 导入器/转换器时、某些原因变为灰色。
请访问 :https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/696093
谢谢
Ki
您好 Ki、
感谢您的快速回复、同时 已为 Nextion LCD 驱动程序类导入 Github Arduino 库。 问题在于 CCS 索引未更新、因此 即使在头文件中添加了 include 、变量 长度 仍然为黑色、例如 uint32_t、uint8_t 以及其他 Tivaware 定义。
Energia 转换器件成为您提供的其他线程中未回答的问题。 导入期间添加或更改的内容、或如何将 Arduino 库作为 CCS 项目、以便我可以将 这些独特的小工具标题添加到现有 CCS 项目中。