This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BeagleBoard-X15:无法将 GCC 8添加到 CCS9

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/833386/ccs-beagleboard-x15-gcc-8-could-not-be-added-to-ccs9

器件型号:BeagleBoard-X15

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试将 SDK6 for Linux 用于 BeagleBoard X15并尝试测试功能。 我已通过以下链接下载 SDK、CSS 和 GCC 工具链: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM57X/latest/index_FDS.html

GCC 当前随 SDK 一起安装、但也可以选择单独下载、并且已经有用于独立下载的链接。 我已下载独立版本的 GCC 并尝试为此配置 CCS。 问题是我可以为旧版本配置 CCS、但不能为链接中提供的版本配置 CCS。 (gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-arm-linux-gnueabihf)

如下面的屏幕截图所示、CSS 可以发现 GCC 7、但不能发现 GCC 8。

如果您能帮助我解决这个问题、我将不胜感激。

此致、

穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆斯塔法

    我真的不知道您的设置可能会发生什么情况。 我能够确认更新的编译器在 Ubuntu 16.04/64上运行的 CCSv9.1.0上正常运行。

    这个机制通常运行得很好、但是我想知道之前的版本是否会使 CCS 混淆。 是否可以尝试删除7.3.1编译器及其路径以查看其是否正常工作?

    此外、我并不完全确定您使用的是哪个版本的 CCS。 您能否下载最新版本的 CCS、安装在单独的目录中并使用不同的工作区? (这可防止中断您当前的开发环境)。  

    除此之外、我并不完全确定您的设置中发生了什么、但我将密切关注是否有其他人报告类似问题。   

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下屏幕截图:

    遗憾的是、我仅启用 GCC 8、没有启用工具链。 我将下载 GCC 工具链并重新安装。

    此致、

    穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆斯塔法

    我从以下位置下载了编译器:

    https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-a/downloads

    版本是带硬浮点的 Aarch32:gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.xz

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔