This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-69M-KIT:错误:"gmake:***没有生成目标的规则"

Guru**** 2767705 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/832815/ccs-drv8312-69m-kit-error-gmake-no-rule-to-make-target

器件型号:DRV8312-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!


我正在尝试构建套件随附的 BLDC_Sensored 工程,但出现错误并在控制台中显示以下消息:

" gmake:`没有规则使目标`C:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v122/DSP2803x_headers/cmd/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd、BLDC_Sensored_F2803x.out'需要。
gmake:`没有规则使目标`C:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v15c/lib/IQmath.lib、BLDC_Sensored_F2803x.out'需要。"

我不反对、因为突然出现了这个问题、而我没有触摸 CCS 配置中的任何内容。

您是否有任何想法来解决此问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Thibaut Danvers">我不会感到厌食、因为在 CCS 配置中、我不会触摸任何内容的情况下、这个问题突然发生。 [/报价]

    那么、您以前成功构建了这个项目、但是错误开始突然出现了吗? 您不记得对项目进行了任何更改吗?

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    如果您使用的是未修改的示例工程、请尝试将其导入到新的 CCS 工作区并重新编译。 如果该操作也失败、请执行"Rebuild Project"并将 完整的构建日志保存 到文本文件中、然后将其附加到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,非常感谢你回答我的问题。
    的确、我能够成功构建它、但在 CCS v5.5.0和 CCS v9.0.1版本中都无法再构建它
    我刚刚尝试创建一个新的工作区并再次构建它、但仍然无法正常工作。
    您将在此处附加工作区中找到.log 文件。

    此致。

    e2e.ti.com/.../0334.global_2D00_build.log

    e2e.ti.com/.../5775.BLDC_5F00_Sensored.build.log

    e2e.ti.com/.../log_5F00_file.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的构建日志显示、一些源文件从以下目录引用:C:/ti/controlSUITE/device_support/...、而其他源文件(成功构建)来自  C:/ti/controlSUITE2/device_support/...

    gmake:***没有使目标`C:/ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v122/DSP2803x_headers/source/DSP2803x_GlobalVariableDefs.c 的规则,`D 2803x_GlobalVariableDefs.obj'需要。

    我怀疑 C:/ti/controlSUITE/...is 不是有效路径、或者该路径中不存在文件。 请检查这些源文件并确保它们从正确的位置链接到项目。