This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:如何将 LaunchXL F28069M 添加到 Resource Explorer

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/832994/ccs-ccstudio-c2000-how-to-add-launchxl-f28069m-to-resource-explorer

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

我的 Resource Explorer 安装中提供了许多 LaunchPad 产品、但 LaunchXL F28069M 不是其中之一。

如何添加它?

我希望访问可以在 LaunchXL F28069M 上运行的 SPI 实现示例。

谢谢、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    [引用用户="Robin Vice"]

    我的 Resource Explorer 安装中提供了许多 LaunchPad 产品、但 LaunchXL F28069M 不是其中之一。

    如何添加它?

    [/报价]

    您是否参考了电路板滤波器字段:

    如果是、C2000团队需要将此信息添加到 C2000Ware 包中。

    但是、该筛选字段仅用于筛选特定器件或电路板的 Resource Explorer 内容。 您可以使用 F28069器件选项、因为该滤波器适用于您

    [引用 user="Robin Vice"]我希望访问可以在 LaunchXL F28069M 上运行的 SPI 实现示例。

    C2000Ware 中提供了 F28069的一些 SPI 示例:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADcrc3lX7aXNh.ptT.55bw__gYkahfz__LATEST

    谢谢

    Ki