This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:调试时出现错误消息:连接到目标时出错:器件未知

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/827263/ccs-rf430frl152hevm-error-message-when-debugging-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP430F5438A

工具/软件:Code Composer Studio

我是第一次尝试使用 TI RF430FRL152HEVM、无法使其进行调试。 我反复收到错误消息"Error connecting to the target:unknown device。

当前 设置:

开关 S6设置为电源

开关 S3设置为 M (主模式)

MSP-FET 仿真工具通过 USB 连接到 PC、 而 RF430FRL152HEVM 通过 JTAG 连接。

USB 电缆连接到 PC 和 EVM 进行供电。

Booster Pack 连接在 EVM 顶部。  

我运行的是 Code Composer Studio 8.3.0、当我连接一个 MSP430F5438A 时、我每次都能完美地进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devyn、

    从您的描述中可以看出、您做的一切都是正确的。

    您能否简化测试设置并移除 BoosterPack。 即使没有必要使用连接到 EVM 的 USB 电缆、因为调试探针将为 EVM 供电。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devyn、


    我已经听过你的回声了一段时间,所以  这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、

    Helfried