This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320ADC3101:TMS320DM368 CAN#39;t 识别 TLV320ADC3101

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/830879/ccs-tlv320adc3101-tms320dm368-can-t-identify-tlv320adc3101

器件型号:TLV320ADC3101

工具/软件:Code Composer Studio

当我使用 DM368与 TLV320ADC3101协同工作时、它无法成功识别声卡

该寄存器返回如下所示

​     PCR  = 0

​    MCR = 0  

​     SRGR = 0x20000001

代码日志显示为 bleow

[1.290000]  ASOC:tlv320aic3x <-> DaVinci-I2S 映射正常

​[1.320000]  ALSA 器件列表:

​[1.320000]    #0:达芬奇 EVM (tlv320aic3x)

 

 这是否意味着声卡已被 CPU 识别?

 但是、当我键入 arecord -i 时

显示:未找到声卡...

那么、为什么会发生这种情况、这是否意味着寄存器未在 RightWay 中配置?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们不熟悉此设备和声卡类型。 我们将进行调查并返回给您。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    由于这是 NRND 器件、因此相关信息有限、只能提供以下建议:

    1) 1)检查 DTS 文件、确保 ALSA 兼容条目与所用器件正确无误。 如果它与器件不兼容、则可能不会加载驱动程序。

    2)前导未显示任何器件、但 ALSA 显示器件已被检测。 这可能意味着 ALSA 会检测到播放、而不是录制。 "aplay -l "是否显示任何设备?

    3) 3)如果您知道哪个驱动程序用于记录此设备、则可以手动加载驱动程序并查看其是否正常工作。 如果正常工作、这将表明 DTS 文件中的兼容项输入不正确。

    希望这些信息能有所帮助。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我还在以下主题中找到一些信息。 希望它们能有所帮助:

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/479643

    https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/linux/f/354/t/533241

    雷克斯