This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:更改 LED GUI Composer v2的颜色

Guru**** 2767325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/843323/ccs-tms320f28027f-changing-the-color-of-a-led-gui-composer-v2

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

如何在 GUI 中更改 LED 的颜色?

我将根据 Instaspin GUI 版本1在 GUI 版本2中实现以下代码。

   //
   // LED
   //
   gc.DataBind 注册表.bind ('widget.ti_widget_LED1.on'、
       {
           Flux_VpHz          :'my_Xds.gMotorVars.Flux_VpHz'、
           iqFullScaleFreq_Hz :'my_Xds.gUserParams.iqFullScaleFreq_Hz',
           iqFullScaleVoltage_V:'my_Xds.gUserParams.iqFullScaleVoltage_V'
       }、
       函数(值){
               if ((values.Flux_VpHz * values.iqFullScaleFreq_Hz)!= 0){  
                   if (((values.Flux_VpHz * values.iqFullScaleFreq_Hz)< values.iqFullScaleVoltage_V){
                       返回1;
                   }否则{
                       返回2;
                   }
               }否则{
                  返回0;
               }
// GUI 版本1              
//              (gMotorVars.Flux_VpHz * gUserParams.iqFullScaleFreq_Hz)!=0?
//                  ((gMotorVars.Flux_VpHz * gUserParams.iqFullScaleFreq_Hz)< gUserParams.iqFullScaleVoltage_V?
//                     1:2):0
       }

   );
感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试在这方面获得一些帮助。  

    您是否尝试根据变量的值设置 LED 小工具的颜色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我希望它关闭、绿色和红色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:
    对于"on"属性、LED 接受 true 或 false。 您是否正在尝试启用多色 LED? 如果是实例,则可以更改颜色属性。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Thomas Hecht"]

    是的、我希望它关闭、绿色和红色。

    [/报价]

    尝试添加另一个绑定表达式(如您在第一个帖子中所做的那样),并将其绑定到'color'属性。 根据所需的目标变量返回 CSS 颜色值。 保留原始绑定表达式以通过返回 true 或 false 来打开/关闭 LED。 CSS 颜色值可以是"d"、"green"或"#ff0000"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这起作用了、我真的必须绑定两个属性(打开和颜色)吗?