主题中讨论的其他器件: AM5718
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 TMDXIDK5718 EVM 板上工作、我对 CCS 的使用有以下问题:
1.我想在 A15上使用 RTOS (而不是 TI RTOS)、在 IPU 内核和 DSP 内核上没有操作系统。 如何对这些内核进行编程、如何像每个内核的程序起始点那样进行初始化。
2.如何创建单个程序并将其加载到 IPU 和 DSP 内核。 为 IPU1创建项目时出现以下错误。
所遵循的步骤:File -> New -> CCS Project -> IDK_AM571X (Target)、Selected Coterx M (ARM) and Hello World 项目。 在调试会话中、仅选择 IPU C-0和 IPU C-0。 启动调试会话时出现以下错误。
Cortex_M4_IPU1_C0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.2.0.00004)
此致、
Naveen。