This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:如何配置 XDS560v2

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/830791/ccs-tms570ls3137-how-to-configure-xds560v2

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMDS570LS31HDK

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 版本:8.2.0.00007

Spectrum Digital XDS560V2 STM

我已成功安装了用于上述配置的驱动程序、并使用 MIPI 60至 CTI20适配器将仿真器尾端连接到我的目标。 (请注意、我已经将 XDS110调试探针连接到此同一目标接口已有相当长的时间了。)  

当我打开 XDS560的目标配置并运行测试连接时、我会得到以下结果。 我哪里出了问题? 是的、目标已通电。 请参阅随附的目标配置文件。

[开始:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\ShaneH\AppData\Local\Texas Instruments\
CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序的.do560v2u.out'。
加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccsv8\ccs_base\con\uscif\DTC_top.jBC
库构建日期为"2018年30日"。
库构建时间为'22:02:11'。
库软件包版本为'8.0.27.9'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-183'(0xffff49)。
标题为"SC_ERR_CTL_CBL_break_FAR_"。

说明如下:
控制器本身检测到电缆断开。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。

[结束:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator_0]

e2e.ti.com/.../TMDS570LS3137_5F00_XDS560v2.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hugh Shane">标题为'C_ERR_CTL_CBL_break_Far'。[/引用]该错误意味着尾端的目标存在检测(TDIS)引脚未连接到接地端、即 MIPI 60连接器上的引脚15。    有关该错误、请参阅 TI 调试 JTAG 指南中的电缆断开、 有关  MIPI 60引脚分配的信息、请参阅 Spectrum Digital XDS560v2 System Trace JTAG 仿真器技术参考。  如果我不将尾线插入电路板、我可以在 Spectrum Digital XDS560V2 STM 上的测试连接上重复此错误。

    [引述 USER="Hugh Shane">我已经成功安装了用于上述配置的驱动程序、并使用 MIPI 60至 CTI20适配器将仿真器尾端连接到我的目标。[/QUERPI]您能否说明您使用的是定制板还是 TMS570LS31x Hercules 开发套件(HDK)、 由于 TMDS570LS31HDK 具有 ARM 20引脚连接器(J4)和 MIPI 60引脚连接器(J19)、而不是 CTI 20引脚连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是定制板、其 TMS570LS3137 JTAG 引脚连接到了 SPRU655I 表13中指定的 CTI20连接器。 然而、TDIS 未接地。 修改我们的编程适配器以纠正此问题需要一些时间。 我将在收到此更改的结果后再报告。

    更新了:我将 TDIS 连接到目标接地、仿真器现在与目标通信。 感谢 Chester Gillon 的建议。

    嗯