This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5132:TIDA-00120太阳能 MPPT 充电控制器评估入门中遇到的问题。 电路板

Guru**** 2507245 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, MSP430F5132, MSP-FET, TIDA-00120, MSP430F4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/828183/ccs-msp430f5132-problems-faced-in-getting-started-with-tida-00120-solar-mppt-charge-controller-eval-board

器件型号:MSP430F5132
主题中讨论的其他器件:SM72295MSP-FETTIDA-00120MSP430F4132

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 CCS V.9.1.0.0010

我制作了一个复制上述评估的实验板。 MSP430F5132和 SM72295的主板...当我尝试将代码加载到 MCU 时,我收到一条消息“Error connecting to the target:unknown device ..”...我使用 MSP-FET 版本。 2.0.6… 将 MSP-FET 连接至目标: ……引脚2至 VDD……引脚8至 TEST……… 引脚9至 GND……引脚11至 RST… 电容1nF、 RST 到 GND... 一个47k VDD 至 RST 的电阻器...我想 Spy-Bi-Wire (SPW)...为什么目标 MSP430F5132不被识别? 如何对该 MCU 进行编程... MSP 调试接口(COM9)可以...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basil、

    硬件工具用户指南的图2-3 显示了 MSP430F5xx 器件上 SBW 所需的连接。  请将其与您的原理图进行比较。  

    通常、"target:unknown device"是 JTAG 工具和 MSP430之间的问题。  连接不正确或电源连接不正确。  

    您是通过工具还是通过电路板为 MSP430供电?  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、

    感谢您的回答...我是通过 MSP-FET 连接器的 PIN2 (VCC-TOOL)给电路板供电...连接正常...当我进行2次连接时,问题得到解决... MSP-FET 的 pin1 (TDO.tDI)与 RST 之间的连接, 将 MSP-FET 的引脚7 (TCK)连接到 TEST...no,我在调试方面遇到了另一个问题...许多错误...我将检查...另一个问题...我想与 GUI 通信以更改一些参数。 我使用 TIDA-00120 GUI……如何使用 CCS 在目标内存中传输代码,以及如何验证? 是否有可帮助我测试目标中代码的诊断代码(指示灯闪烁)? conn.J5的引脚 buz、LED1、LED2、LED3在原始评估中。 主板 PMP-7605,在什么状态下是指警告或指示灯?  谢谢。

    Basil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basil、

    很高兴您能够对 MSP430目标进行编程。   

    至于 MSP430F4132的示例代码、您可以在 TI Resource Explorer 中找到许多基本示例、网址 为:http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABx.2BOblMxfEInVJ5EsDQ__IOGqZri__LATEST

    谢谢

    JD