This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中

Guru**** 2193390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/826842/ccs-error-10099-d-program-will-not-fit-into-available-memory

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试将程序上载到 C2000 Piccolo LAUNCHXL - F280049C 微控制器、标题中有问题。 我附加了项目文件。 有什么解决方案?

e2e.ti.com/.../1513.main.ce2e.ti.com/.../rtwtypes.he2e.ti.com/.../zhang_5F00_definitivo.ce2e.ti.com/.../zhang_5F00_definitivo.he2e.ti.com/.../zhang_5F00_definitivo_5F00_types.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    压缩并发布您的项目文件夹。
    您的问题可能与链接器和存储器设置有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom。

    实际上、我一直在尝试使用.cmd 文件来查看我是否可以获得一些东西。 没有发生任何事情。

    e2e.ti.com/.../arbol_5F00_F280049C.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发布 Sergio F280049C.ccxml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试使用最新的 LTS 编译器进行编译?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 LTS 编译器? 顺便说一下、我使用 CCS v8.3.1

    e2e.ti.com/.../0525.arbol_5F00_F280049C.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\Users\Sergio \user\CCSTargetConfigurations\Sergio F280049C.ccxml -(不存在)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已检查 TargetConfigurations 文件夹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 下面构建错误页面的"xxx"部分的错误:放置失败部分。 它包含详尽的解释、并提供多种解决方法建议:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但这种情况不起作用。 是否有人可以检查.cmd 文件并告诉我操作系统是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会对此平台进行代码审核。

    但是、另一个帮助您解决此问题的建议是将有问题的存储器部分(我认为它是.ebss)拆分为多个存储器段-这在文件夹页面的第5.3节中进行了讨论:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C28x_Compiler_-_Understanding_Linking 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔