This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:CCS 编译错误 V9.1

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/830985/ccs-msp-exp432p401r-ccs-build-error-v9-1

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CCS V9.1来构建 DSP 项目。 我正在使用 OMAP-L138处理器。

在 CCS v5.3中、我的 DSP 项目工作正常、我可以创建输出文件、但在更新的版本中、我无法构建该文件。 因此、请在这个问题上提供帮助。

附加了错误消息  

谢谢、

普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是构建输出:


    ****为项目 readwrite_M3_10Nov.版的纯净配置构建****

    "C:\\ti\\ccs910\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k clean

    DEL /F "MTL32_202020_108P.hex" MTL32_202020_108P.out"
    del /F "ad_2020_001.obj""cmd_2020_001.obj""das_2020_001.obj""edma_BiSSDriver_UACE200.obj "Esc_202020_001.obj""isr_fpga_001.obj "task_ma_task1.202020_ms""deltat_ma_mask1.obj "deltat_m_ma.mask1.obj "tat_mask1.obtobt_mask_mask1.obtobt_ms""tobtoblobtobtobt_m_m_m_mask.obtobj "le2020.obtobtobj "le2020.obtobt_m_m_m_m_m_mask.obtobtobtobtobj "delt_m_m_m_mask.obtobtobtobtobt_m_m_m_m_m_mask.obtobtobtobt_m_m_
    del /F "AD_2020_001.d""cmd_2020_001.d""DAQ_2020_001.d""DGSC_2020_001.d""EDMA_BiSSDriver_UACE2020.d""Esc_202020_001.d""isr_fp_fpga""deltid_mask"d_ma.td_de2020.d""eMbd_timer\td_td_mas_deMbtask.d""eMbtd_mask.del_ma.mask.d""eMbtd_mask.d"eMbtd_mask.d""eMbtma.td_ma.td""e2020.tmask_mask.d" ud_mask.del_ma.tid_ma.d"eMbd""eMbtma.d" ud_ma.tma.tid_ma.d.pid_tid_me.d.pid_me.d.pid_me.d.pid_me.d""
    DEL /F "Timer_MK3_001.d" TIMER\Vectors_timer.d"
    找不到 C:\MTL32_202020Code\OMAP\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Releases\MTL32_202020_108P.hex
    找不到 C:\MTL32_202020Code\OMA\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Release\AD_2020_001.obj
    找不到 C:\MTL32_2020Code \OMA\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Release\EDMA\EDMA.obj
    找不到 C:\MTL32_202020Code\OMA\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Release\ledgpio\gpio.obj
    找不到 C:\MTL32_2020Code \OMA\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Release\task\readwrite_config.obj
    找不到 C:\MTL32_2020Code \OMAP\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Release\timer\Timer.obj
    找不到 C:\MTL32_202020Code\OMAP\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Release\AD_2020_001.d
    找不到 C:\MTL32_2020Code \OMAP\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Release\EDMA\EDMA.d
    找不到 C:\MTL32_202020Code\OMA\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Release\ledgpio\gpio.d
    找不到 C:\MTL32_2020Code \OMAP\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Release\task\readwrite_config.d
    找不到 C:\MTL32_2020Code \OMAP\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Release\timer\Timer.d
    找不到 C:\MTL32_2020Code \OMAP\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Release\Timer_MK3_001.d
    找不到 C:\MTL32_202020Code\OMAP\MTL32_202020_108P\MTL32_202020_001\Release\timer\Vectors_timer.d
    已完成清理

    ****构建完成****
    发生构建文件生成错误..
    此项目是使用当前未安装的 DSP/BIOS 工具版本创建的:5.42.0.07。 请安装此版本的 DSP/BIOS 工具、或将项目迁移到支持的版本之一。
    构建停止..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关"找不到"文件的消息是在清理步骤中发生的、只是通知它找不到要删除的文件。 这可以忽略。

    第二个误差更为重要。 如消息所示、您需要将 DSP/BIOS 版本5.42.0.07安装到 CCSv9中。 请参阅此文档以了解有关如何执行该操作的信息。 http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_product-installation-selection.html

    我假设您的系统中已经安装了该版本的 DSP/BIOS、因为您将其与 CCS 5.3一起使用。 如果是、您只需从 CCSv9指向它的位置即可让它发现它。

    希望这对您有所帮助。