Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK、 ENERGIA、 CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我一直在尝试在 CCS 云和 CCS 上为 CC2650MODA BoosterPack (使用 MSP432401R 开发板)运行 Project Zero 示例。 当我尝试在 CCS 上运行示例时、我收到一条错误消息、指出一些标识符未定义。 我下载了示例网站上找到的所有相应文件、这些文件都是最新的。 大约两周前我第一次运行该示例时、它就在工作、现在它根本不会编译。 当它运行时、其错误与下面描述的 CCS 云示例相同。
当我尝试在 CCS 云上运行示例时、README.html 文件中显示的终端与我在运行时获得的终端不匹配。 屏幕上显示的终端消息只读1个 LED 服务、而不是2个。 该项目确实会编译并运行、但当我使用 LightBlue 应用与模块交互时、UUID 地址不匹配、显示"这很长"。
这是否是我的末尾两个问题的安装错误? 我应该删除 SDK 并重新下载它吗? 我目前正在使用 CCS V9和 SDK 蓝牙插件1.4。