This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:LAUNNCHXL-CC3235SF

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/842568/ccs-launchxl-cc3235sf-launnchxl-cc3235sf

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试运行一个简单的 SPI 事务作为器件的测试、但是代码编译和启动到调试模式需要很长时间。 每次我要做一个小的更改、然后以某种方式进行调试时、为什么需要15-20分钟?

谢谢

W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="whohman"]我每次要进行小更改并以某种方式进行调试时,为什么需要15-20分钟?

    在启动调试会话之前、大部分时间用于构建项目吗? 我不希望对代码进行微小更改的增量编译需要这么长的时间来进行编译。  

    您使用的是哪个版本的 CCS? 您能否提供有关您的环境、操作系统等的更多详细信息
    构建此项目总是需要很长时间、还是缓慢的行为最近才开始?

    您能否尝试禁用索引器(如 此处所述)以查看它是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时在下面发布带有更新的回复(或创建新主题帖)。 谢谢!