This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:硬件跟踪分析器设置 TM4C1290NCPDT

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/843251/ccs-ccstudio-hardware-trace-analyzer-setup-tm4c1290ncpdt

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:TM4C1290NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我将 CCS 7.2.0.00013与 XDS200调试器结合使用。

对于 TM4C1290、统计分析或中断分析似乎可以用作调试工具。

1.如何设置日志?  

这些说明不适用于 Windows 10:

2.为了避免溢出错误,如何手动设置波特率? 我使用的是 TM4C1290NCPDT。

3.统计概况,我能不能限制它的时间? 当我停止目标时、CCS 似乎一直在加载数据。

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

    1 -说明是在工具出现问题时收集日志、而不是收集数据。 如果要以.csv 格式保存数据集合、请右键单击跟踪查看器的数据区域、然后选择数据->全部导出。  

    2 - 您在另一篇文章中提到的说明 有答案。 如果发生溢出、您需要提高采样间隔速率、而不是降低采样间隔速率-这将为数据传输完成留出时间。   

    3 -数据收集可通过跟踪查看器显示屏中的停止/启动按钮进行控制。 检查下面的短卡夹。  

    e2e.ti.com/.../2019_2D00_09_2D00_27_5F00_17h00_5F00_57.mp4

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要的是统计分析或中断分析器。 我仍然不理解程序何时停止,跟踪器正在努力加载所有数据。 使用 ccsv8时、采样率和波特率似乎已设置、我使用了默认值。 我有一个溢出、我将更改分辨率。 我知道我需要使其高于4? 我无法导出跟踪查看器数据。 CCS 不会响应。

    我真的需要了解如何尽快读取跟踪缓冲器。

    谢谢、

    Priya