This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:构建问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/843279/ccs-tms320f28388d-build-issues

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

所有、

首先、我要说的是、我是一名硬件设计人员、负责设计与各种器件(串行、ADC、DAC 等)连接的硬件。  我的目标只是创建简单的程序、让我能够独立测试每个硬件接口。   

该项目最终将包含一个 TM320F28388D (我正在使用此器件的控制卡/扩展坞)。  鉴于此器件相对较新、安装 Code Composer Studio 时包含的示例程序较少。  我当前的目标是使用 McBSP (SPI)实现一个简单的程序来读取/写入。  尽管如此、我想我将从安装中包含的示例程序开始(对于 TM320F28279S)。  我的想法是、在尝试为28288重复此示例之前、我应该"构建"应该起作用的东西。  这是我当前卡住的地方。  我遇到以下错误:

"./28379S_RAM_lnk.cmd"、第7行:错误#10263:开始内存范围已存在

可能是一个简单的修复、但我不确定我的配置不正确。

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Bob Snyder1"]也就是说,我想我将从安装中包含的示例程序(适用于 TM320F28279S)开始。

    我假设您参考的是 C2000Ware 中包含的示例。 这是哪个具体的示例项目?

    [引用 user="Bob Snyder1"]

    我遇到以下错误:

    "./28379S_RAM_lnk.cmd"、第7行:错误#10263:开始内存范围已存在

    [/报价]

    您是如何将项目导入 CCS 的-是否正在使用 Resource Explorer?
    您是否可以将构建日志(如 此处所述)保存到文本文件并在此处附加该文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aartis、

    你给了我需要的线索,谢谢你。  我使用的是'Project->Import'而不是'Resource Explorer'。  现在一切都正常。

    您能向我解释一下为什么会有差异吗?  我还注意到"Resource Explorer"中有更多示例。   

    再次感谢!

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我很高兴通过 Resource Explorer 导入时一切正常。 导入菜单(Project->Import CCS Projects)应该是相同的。 因此、如果在 Resource Explorer 导入时无法通过菜单导入、我们需要更多的分步详细信息来帮助我们识别和解释差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终打开/使用的特定项目名为"McBSP_ex4_SPI_loopback"、如果我使用 Project->Import、则不能选择该项目。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bob Snyder1]*我最终打开/使用的特定项目名为"McBSP_ex4_SPI_loopback",如果我使用 Project->Import,则不能选择该项目。   [/报价]

    此示例是 Driverlib 示例、而不是 Bitfield 示例。 也可以使用“项目->导入”菜单导入该文件,只是它位于不同的路径中,因此您需要浏览 到 C:\ti\C2000Ware_2_00_00_02_Software\driverlib\f2837xs\examples\cp1以查看 driverlib 示例。  

    在这方面、Resource Explorer 提供了一个更好的界面、以用户友好的方式查看所有示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、感谢您指出这一点。