This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDDK379D:CCS 调试问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/839584/ccs-tmdxiddk379d-ccs-debug-issue

器件型号:TMDXIDDK379D

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 TMDXIDDK379D 套件来运行电机。 我遵循 IDDK 用户指南的示例 CCS 工程、每当我尝试调试工程时、该工程都会失败。 该项目首次符合要求并运行、之后不工作。 在用户指南第11步中、我卡在4.4上。 现在、我在调试后得到以下错误。  

用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/sprui44/sprui44.pdf

产品: www.ti.com/.../TMDXIDDK379D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您遇到了什么类型的错误? 此错误是在启动调试器时还是在开始运行代码后发生?

    在任何情况下、请复制错误消息或描述预期的运行时响应与您遇到的意外运行时错误。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间;我没有收到你的答复。 您是否仍有此问题?

    描述和错误向我表明上一个照射行程的状态仍然存在。 第二个屏幕截图表明 CPU 看起来是稳定的、但可能由于复位事件(在复位转换期间清除断点)、在之前运行(在 LS0 RAM 上)中设置的断点不再有效。 您可以打开"Breakpoints"视图并清除所有断点-查看 CCS 用户指南(菜单 Help -> Contents)的第7.4.7.4节或通过以下链接进行查看。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html 

    如果您在加载代码时遇到问题、我想知道第一次运行是否会影响第二次正常运行的能力。 这可以通过电路板的下电上电来解决、但很显然、如果故障软件仍在闪存中编程、结果将是相同的。 权变措施是启用"等待重置"并通过检查以下线程逐步执行。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/493016 

    希望这对您有所帮助、  

    拉斐尔