This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS3137:如何启用 C11标准

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/843078/compiler-tms570ls3137-how-to-enable-the-c11-standards

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用 ti-cgt-arm_18.1.3.LTS \ armcl 进行编译、我希望它符合 C11标准。

因此、我在编译时提供了--C11标志。

但在编译过程中、此选项会被忽略。

此编译器版本是否支持 C11标准?如果不支持、则支持该标准的版本以及我需要使用的编译器?

如果是、那么我是否需要进行任何设置才能启用它?

此致、

Shivam Kakad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Shivam Kakad"]此编译器版本是否支持 C11标准?

    [引用 user="Shivam Kakad"]如果不是,则支持它的版本是什么,我需要使用哪个编译器?

    对 C11的支持从版本18.12.0.LTS 开始。  有关更多详细信息、请在 最新的 ARM 编译器手册中搜索 标题为 "更改 ANSI/ISO C/C++语言模式"的子章节。

    谢谢、此致、

    乔治