This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:CCS/UCD3138A:9.0.1 CAN't Build and oceur error #10263 and #10264、#10264、#10190-D、#10366-D

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/843115/ccs-ucd3138a-ccs-ucd3138a-9-0-1-can-t-build-and-occur-error-10263-and-10264-10264-10190-d-10366-d

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件: UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将为 UCD3138A 使用 CCS 9.0.1平台。

但我面临一些问题。
我正在尝试构建 UCD3138A 源代码、但出现以下错误。

请提前帮助解决问题、谢谢您、

停车


说明资源路径位置类型
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列21、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列25、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列26、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列27、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列32、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列33、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列34、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列35、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列36、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列42、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列55、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列56、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列57、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10263 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列58、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列21、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列25、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列26、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列27、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列32、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列33、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列34、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列35、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列36、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列42、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列55、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列56、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列57、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
#10264 .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列58、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ Problem
"="">processors.wiki.ti.com/.../10099"> 程序将不适合可用的 cyclone.cmd /UCD3138_LLC_HB 系列71 C/C++问题
"="">processors.wiki.ti.com/.../10099"> 程序将不适合可用的 cyclone.cmd /UCD3138_LLC_HB 系列81 C/C++问题
"="">processors.wiki.ti.com/.../10234"> null:未解析的符号仍然存在 UCD3138_LLC_HB C/C++问题
链接期间遇到错误;"UCD3138_LLC_HB-UCD3138A.OUT"空:链接期间遇到错误;"UCD3138_LLC_HB-UCD3138A.OUT" UCD3138_LLC_HB C/C++问题
Gmake:***[UCD3138_LLC_HB-UCD3138A.OUT]错误1 UCD3138_LLC_HB C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 UCD3138_LLC_HB C/C++问题
未解析符号$c_int00、首先在./load_UCD3138.obj UCD3138_LLC_HB C/C++问题中引用
#10190-D .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列100、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ problem
#10190-D .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列101、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ problem
#10190-D .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列102、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ problem
#10190-D .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列103、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ problem
#10190-D .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列98、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ problem
#10190-D .ccsproject /UCD3138_LLC_HB 系列99、外部位置:C:\Users\PSJ\Desktop\PMP40552_Code_06262019\Device\UCD3138A\Linker\Cyclone_A.cmd C/C++ problem
#10366-D 空:自动库构建:使用库 UCD3138_LLC_HB C/C++问题
已声明#179-D 函数"cc_handler"、但从未引用 interrupts.c /UCD3138_LLC_HB 行127 C/C++问题
此工程当前处于"手动"解析器预处理模式-不会自动生成依赖关系图。 此模式只能临时用于生成各种预处理器列表文件。 请将解析器预处理模式切换回常规编译的"自动"模式。 UCD3138_LLC_HB 属性问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    乍一看、您似乎遇到了重复的链接器 cmd 文件或错误的链接器 cmd 文件的问题。 尽管使用了不同的器件、但下面的线程的情形与您的情形非常相似、错误顺序也相似。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/708305/2610716#2610716

    您能看到这些建议是否能为您提供帮助吗?

    此致、

    拉斐尔