This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:UniFlash 和 CCS v.9 -每次使用 XDS110都需要下载新固件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/841415/ccs-tms320f28069-uniflash-and-ccs-v-9---new-firmware-download-required-for-each-use-of-xds110

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 UniFlash 工具以及 CCS v.9.1;每次使用 XDS110调试探针进行切换时、都需要将固件下载到编程器。

是否有权变措施?

谢谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这绝对是一个痛苦。  UniFlash 5.2出厂时、它应该会消失、并且会接收到最新的 XDS 软件。

    短期内、我们需要将较新的 XDS 软件从 CCS 复制到 UniFlash 中。  

    要复制的关键文件夹是

    /ccs/ccs_base/common/uscif 至/uniflash_5.1.0/desktopdb/content/ticanagent/win/Ccs_base/common/uscif

    /ccs/ccs_base/emulation 至 /uniflash_5.1.0/desktopdb/content/ticonagent/win/Ccs_base/emulation

    我试了一下、对我来说还行。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您使用的是哪个版本的 UniFlash?

    对于使用 CCSv9.1和 UniFlash 5.1的我来说、我看不到持续更新。  9.1和5.0 I DO。

    如果您使用的是5.0,则安装5.1可能是最简单的选择。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    显示 UniFlash 4.5.0.2056 -当我检查更新时-表示没有可用的更新。

    找到它后、我将下载 v5.1。

    谢谢、
    约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您可以在此处下载5.1: http://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这对我也很有用。

    谢谢、
    约翰·W