This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6415:CCS 3.3白金版

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/829828/ccs-tms320c6415-ccs-3-3-platinum

器件型号:TMS320C6415

工具/软件:Code Composer Studio

 是否有任何方法可以在 Windows 7上调用 Code Composer 3.3白金版而无需拥有管理权限?  Windows 10呢?  感谢您对 Windows NT、2000和 XP 的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过修改相关文件和注册表项的权限来实现。 请注意、在64位窗口中、某些注册表项位于不同的位置(例如:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Nodes\GODSP)、因此您需要对此进行调整。

    请注意、CCSv3.3正式支持的 Windows 的最后一个版本是 Windows XP。 我已经在 Windows 7和 Windows 10上工作、但从未尝试过没有管理员权限的操作。 Windows 7和 Windows 10往往具有更"安全"的设置、因此如果没有管理员权限、则工作起来会更加困难。 我不推荐使用此环境,但如果不是本机 XP 计算机,则建议使用 XP VM。

    谢谢

    Ki