This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:由于 utils-jre32-jre-8u112-windows-i586.zip、CCS 安装失败

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/839643/ccs-cc1352p-ccs-installation-failed-because-of-utils-jre32-jre-8u112-windows-i586-zip

器件型号:CC1352P

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

CCS 安装失败、因为 utils-jre32-jre-8u112-windows-i586.zip 不在下载文件夹中。

请参阅日志、建议。 谢谢!

e2e.ti.com/.../20190821124226.rar

此致、

永华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将要求安装专家查看日志。 同时、您能否确认是否运行了防病毒软件。 此外、请确保将安装到不包含之前安装的 CCS 的空目录中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的永华:

    安装程序能够下载并提取其他 zip 文件、因此我会要求您先检查下载的 MD5校验和。  

    请告诉我们您使用的防病毒软件是什么? 它可能会隔离 zip 文件、安装程序找到了该文件、但无法将其作为存档打开、因此会损坏该文件。 通常、这意味着防病毒或运行时扫描。

    找到文件 c:/ti/ccs910/ccs/eclipse/downloads/utils-jre32-jre-8u112-windows-i586.zip
    08/21/2019 03:45:22 (GMT)-解压缩-无法解压缩 c:/ti/ccs910/ccs/eclipse/downloads/utils-jre32-jre-8u112-windows-i586.zip:
    C:\ti\ccs910\ccs\eclipse>"C:/Users/Guozi/AppData/Local/Temp/ccs_bcfe3c8c-3d42-42c3-54e9-205871b373d0/util/7za.exe " x "c:/ti/ccs910/ccs/eclipse/downloads/utils-jre32-jre-8u112-windows-i586.zip -o" c:/ti/ccs910/ccs -y  
    7-Zip (a) 9.20版权所有(c) 1999-2010 Igor Pavlov 2010-11-18
    处理存档:C:\ti\ccs910\ccs\eclipse\downloads\utils-jre32-jre-8u112-windows-i586.zip
    错误:无法以存档方式打开文件

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永华

    由于我们没有听到您的反馈,我们假设您能够解决这个问题。 如果不是,请随时发表丹麦文要求的详细答复。 谢谢!