This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:此组合是否起作用:XDS560v2 STM、CCS V8、Windows 10?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/829341/ccs-tms570ls3137-will-this-combination-work-xds560v2-stm-ccs-v8-windows-10

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMDS570LS31HDK

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚购买 了 XDS560v2 STM JTAG 仿真器、现在尝试在 Windows 10下与 CCS V8配合使用、但没有成功。 我是否应该期待这种组合甚至能够发挥作用? 我先前的研究似乎表明、这是可以的、但现在我不确定。 在任何情况下、当我测试连接时、我都会得到以下错误。 我出了什么问题?

[开始:德州仪器 XDS560调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\ShaneH\AppData\Local\Texas Instruments\
CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'XDS560.out'。
无法打开 I/O 连接(\.\xds5600)

软打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。

说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

[结束:德州仪器 XDS560调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    [报价用户="Hugh Shane"]刚刚购买 了 XDS560v2 STM JTAG 仿真器,现在正在尝试使其在 Windows 10下与 CCS V8配合使用,但没有成功。 我是否应该期望这种组合甚至可以正常工作?[/引述]

    是的、这是受支持的配置。 我只是自己验证了它。 我能够 使用 CCSv8.3.1和 Windows 10-64上的 Blackhawk XDS560v2调试探针成功连接到 TMDS570LS31HDK

    [引用 USER="Hugh Shane">在任何情况下,当我测试连接时,我都会得到以下错误。 我做了什么错?[/引述]

    [引用 USER="Hugh Shane">值为'-250'(0xffffff06)。
    标题为'C_ERR_ECOM_EMUUNA'。[/QUERP]

    您收到一种类型的主机连接错误。 这是 PC 与 XDS560v2调试探针之间的通信错误。 有许多潜在的根本原因。 请查看以下故障排除链接、了解有关如何诊断的更多详细信息和建议:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#host-connection-error

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑存在设备驱动程序问题。 Windows 设备管理器报告"未安装此设备的驱动程序。" 我应该安装什么驱动程序? 调试探针供应商的网站(http://support.spectrumdigital.com/)仅列出了 CCS 至 v4.0的驱动程序支持。

    嗯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Hugh Shane"[Start:Texas Instruments XDS560 Debug Probe_0]

    您使用的配置似乎错误。 以上选项适用于 XDS560 PCI 卡、而不是 XDS560v2调试探针。

    您需要选择专门用于 XDS560v2的连接。 所需的选项取决于 XDS560v2探针的供应商。 例如、下图为 Blackhawk 和 Spectrum Digital 的 XDS560v2提供了选项。

    如果这些选项不可用、这意味着您在安装 CCS 时没有选择为它们安装驱动程序(默认情况下不启用这些驱动程序)。

    由于您还从 Windows 收到一条消息、指出 XDS560v2的驱动程序未安装、因此在安装 CCS 时似乎没有安装所需的驱动程序。 您可以在现有安装上重新运行 CCS 安装程序、以安装最初错过的其他组件。

    谢谢

    Ki