This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:CCS UART 连接

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/829419/ccs-tm4c123gh6pm-ccs-uart-connection

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

当我尝试通过 UART 接口读取微控制器时、我收到以下错误:

内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:读取长度为0x4的第0页上0x400fe000处的存储器块时出现问题:读取超时
Cortex_M4_0:闪存操作期间发生错误:目标读取0x400FE000失败
Cortex_M4_0:读取长度为0x4的第0页上0x400fe060处的存储器块时出现问题:读取超时
Cortex_M4_0:闪存操作期间发生错误:目标读取0x400FE060失败
Cortex_M4_0:读取长度为0x4的第0页上0x400fe000处的存储器块时出现问题:读取超时
Cortex_M4_0:闪存操作期间发生错误:目标读取0x400FE000失败
Cortex_M4_0:读取长度为0x4的第0页上0x400fe008处的存储器块时出现问题:读取超时
Cortex_M4_0:闪存操作期间发生错误:目标读取0x400FE008失败
Cortex_M4_0:读取长度为0x4的第0页上0x400fe1a0处的存储器块时出现问题:读取超时
Cortex_M4_0:闪存操作期间发生错误:目标无法读取0x400FE1A0
Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
Cortex_M4_0:读取长度为0x4的第0页上的0x0处的存储器块时遇到问题:读取超时
Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:目标读取0x00000000失败。

请帮助我调试该问题。、  

谢谢。、

Sudharsan chinnaiyan。