This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:log_Print1 (Diags_User2、"I2S:(%p) open"、hwAttrs->baseAddr);

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, TIMAC, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/839273/ccs-log_print1-diags_user2-i2s-p-opened-hwattrs--baseaddr

主题中讨论的其他器件:CC2650STKTIMACCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

     我现在可以使用 UART 进行转换、谢谢! 但有2个问题。

1) 1)当我使用 I2S 至 PDM 麦克风时。  在其示例 pdmstream_CC2650STK_TI 中、我想查看 并保存 PDM STREAMMING、但如何 获取?

2)从何处可以看到输出:"Log_Print1 (Diags_User2、"I2S:(%p) opened"、hwAttrs->baseAddr);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lixia、

    我们将深入研究这一点、并在本周结束前再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是否确定要访问 PDM 数据? 一般而言、有用数据是 PCM 数据。

    要获得 PCM 数据,很容易:您基本上需要使用函数 PDMCC26XX_requestBuffer(),因为它是在 SA_processPDMData()函数中完成的。 然后、您基本上会将数据存储在所需的位置。

    要获取 PDM 原始数据、您需要深入 PDM 驱动程序以在数据被抽取之前截取数据(但我还是不想这样做)。

    在这两种情况下、请记住要存储的数据量很大(根据您的设置、您可能会在几秒钟内填充器件的整个存储器)

    2) 2)请查看自述文件、了解有关如何使用 Display 驱动程序的一些详细信息。 如果需要、我已将其最相关部分粘贴到下面:

    ##示例用法
    
    *示例输出是通过使用 Display 驱动程序 API 生成的。 请参阅
    SimpleLink MCU SDK 用户指南中的 Display 驱动程序文档。
    
    运行示例。 `Board_PIN_LED1`打开``以指示驱动
    程序初始化完成。 当 PDM 驱动程序启动时、它将关闭。
    
    当用户按下`Board_PIN_BUTTON0`时将启动流。 `Board_PIN_LED1`
    在流结束前保持关闭状态。 当用户按
    `Board_PIN_Button1`或流中存在错误时、流结束。
    
    当流运行时、`Board_PIN_LED1`根据
    采样率以一个周期打开和关闭。 周期为32帧、占空比为50%。 一帧
    为192个样本、@16kHz、周期为364ms。
    
    当应用程序运行时、打开一个到
    相应 COM 端口的串行会话(例如 HyperTerminal、PuTTy 等)。
    
    > COM 端口可通过 Windows 中的 Device Manager (设备管理器)或
    Linux 中的`ls /dev/tty`确定。
    
    连接应具有以下设置
    
    ```
    波特率:115200
    数据位: 8.
    停止位: 1
    奇偶校验: 无
    流控制:无
    ```
    
    如果在目标完成初始化之前启动串行会话、
    则显示以下内容:
    `s延迟 PDM 流:` 

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、我确定 我的麦克风传感器是 PDM 输出、我使用 pdmstream_cc2650STK_TI 示例。

     我不确定 这是否适合 PDM 麦克风,因为我在 源代码中添加了两个头文件  

    #include
    #include

    我注意使用 API 来获取 I2S 缓冲器,但它建议我找不到源。

    PDMCC26XX_I2S_Handle i2sHandle;
    i2sHandle=(PDMCC26XX_I2S_Handle)&(PDMCC26XX_I2S_CONFIG);
    PDMCC26XX_I2S_INIT (i2sHandle);
    i2sHandle=PDMCC26XX_I2S_OPEN (i2sHandle、NULL);
    PDMCC26XX_I2S_startStream (i2sHandle);

    我还想添加以下 API:

    pdm2pcm16k (bufferRequest.bufferIn、decimationState、object->decimationFilter、(Int16_t *)&tempcmBuf);

    这似乎是同一个问题。 可以给我一些建议吗?

     现在、我 必须使用 I2S 寄存器来接受 PDM 缓冲区、 这是它看起来唯一的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要访问什么:原始 PDM 数据? 或抽取 PDM 数据(称为 PCM)?

    PDM 驱动程序已经负责使用抽取滤波器(名为 pdm2pcm16k 或 pdm2pcm8k)将原始 PDM 数据抽取为 PCM 数据。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         这两种类型中的任何一种都可以、我认为抽取 PDM 数据更好。  

    如何 解决此问题:

    我在 main.c 中添加了标题

    #include 、

    并  将 PDMCC26XX.c 置于 ti/drivers/PDM 中。   

    然后生成全部、出现错误:

    ERROR[Li005]:"PDMCC26XX_I2S_INIT"没有定义[引用自 C:\ti\simplelink\TIMAC_1_05_02_43299-TX_LOW_POWER_2019\TIMAC_1_05_02_43299-TX\Projects\Mac\Samples\cc26xx_RTOS\Projects\IAR\CC2650\Application\Application

    我在 ti/drivers/pdm/PDMCC26XX.h 中注意到了这一点

    #ifndef ti_drivers_PDM_PDMCC26XX__include
    #define ti_drivers_PDM_PDMCC26XX__include

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="lixia Zhu"]我认为抽取的 PDM 数据更好

    然后您可以使用 PDM 驱动程序。 有关详细信息、请参阅文档: http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/2_20_00_06/exports/tirtos_full_2_20_00_06/products/tidrivers_full_2_20_00_08/docs/doxygen/html/_p_d_m_c_c26_x_x_8h.html

    关于编译错误、请验证您的文件夹是否是#include 搜索路径的一部分(请参阅 Project Properties > Build > Include Options)。 这种问题很常见、请使用论坛的搜索功能了解详细信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在提供信息的情况下不能解决您的问题?

    如果是、请单击"此解决了我的问题"按钮。

    此致、