This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:未确定元数据

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/828426/ccs-awr1443boost-metadata-not-determined

器件型号:AWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Ubuntu 中使用 Code Composer Studio v7。 使用 mmsdk 2.1.0.4生成了 bin 文件、但仅生成了 MSS.xer4f 文件并生成了 mss.bin 文件。 在尝试将工程导入 CCS 时、未确定错误元数据。 您能不能建议如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库苏姆、

    我不确定我是否正确理解了问题。 您是否正在尝试将毫米波示例工程导入 CCS 并在导入过程中收到错误? 如果是、以下哪一个示例?

    工业工具箱中的示例项目通常需要特定版本的毫米波 SDK 和其他工具才能完全兼容。 如果不是、则可能会导致导入和/或编译期间出错。 因此、如果您要导入示例工程、请查看随附的《安装指南》或《用户指南》、以检查依赖项并确保使用的是这些确切版本。 请参阅此 相关帖子。

    如果您的问题有所不同、请提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时按照上一帖子中的要求发布包含更多详细信息的回复。 谢谢!