This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:与 Mac OS Mojave 10.14.5的 CCS 兼容性

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/841776/ccs-ccs-compatibility-for-mac-os-mojave-10-14-5

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、自从去年11月以来、还没有听说过兼容性方面的内容。  与 Mac OS Mojave 10.14.6兼容的最新 CCS 版本是什么?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将 CCSv9.0.1和 CCSv9.1.0与 Mojave (10.14.5、然后10.14.6)一起使用了几个月了。 我没有遇到任何不兼容的问题。

    此致、

    拉斐尔