This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Code Composer Studio Mac OS 打印 PDF

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/828820/ccs-ccstudio-code-composer-studio-mac-os-print-pdf

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的技术支持团队:

我正在 Mac OS 上使用 Code Composer Studio v9.10。 我想打印文件.c、但无法打印。
当我在 Win7中使用 Code Composer Studio 时、我得到了 PDF Creator 的帮助(我用 PDF 格式打印它、选择"PDF creator"、如打印机)。
现在、我该怎么做?


此致、

Matteo Mattiazzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    您是否希望将.c 文件另存为 PDF 或直接发送到您的打印机?

    要将文件发送到打印机、只需从文件菜单中选择打印、确保已选中您的打印机并单击打印。

    如果您想另存为 pdf、只需在左下角选择:

    在 Windows 上、PDF 创建器将自身设置为打印机。  我不知道它是否在 Mac 上执行该操作。  这不是 CCS 的函数。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有添加打印机! 现在、添加一台幽灵打印机、它可以正常工作! 谢谢 John!