This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:悬停表达式上的 Java NullPointerException

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/840837/ccs-java-nullpointerexception-on-hover-expression

主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CodeComposer Studio 9.1.0.00010、但我注意到在进行一些更新后、CCS 8上已经出现此问题:

只要我的鼠标位于没有值的表达式上、就像这样

#define ABC

我收到一个错误消息框,指示 java.lang.NullPointerException。 当我移动鼠标时、这真的很烦人、因为它总是出现。 是否可以在不关闭所有悬停的情况下关闭这种悬停? 或者是否有修复或其他解决方法?

此致

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、

    您似乎尝试附加屏幕截图、但未完成。 可以再次尝试连接吗? 这可能有助于我们了解错误消息的生成方式/时间、因为我尚未重现错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我尝试通过复制粘贴来添加图片。 它出现在编辑窗口中、但在发布后消失。

    与此同时、我发现了更多的东西:只有当调试器处于活动状态时才会发生。 然后、它会在所有方面发生。

    我将随附屏幕截图作为文件和复制粘贴。 让我们 看一下,哪一个能够生存下去:)

    此致

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、

    感谢您附加屏幕截图。 我搜索了类似的错误、发现此问题报告为 Eclipse CDT 中的错误、如该 相关线程中所述。 遗憾的是、只有在我们获取包含修复程序的 Eclipse CDT 版本后、该问题才会在 CCS 中得到解决。  

    很抱歉给您带来不便。