This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:将 CCS 连接到 eZdsp TMS320F2808

Guru**** 2226150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/840841/ccs-tms320f2808-connecting-ccs-to-ezdsp-tms320f2808

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试连接到 TMS320F2808的 Spectrum Digital eZdsp。
 我使用的是 Code Composer 9.1。 在 Windows 10上。
 
 我联系了 SD、并被告知此器件包含内部 JTAG、我只需直接连接到我的笔记本电脑上的 USB 即可。


 在 General Project 选项卡上配置器件时、我选择了 Variant 类型(280x 定点和 TMS320F2808)。
 Connection:(连接:)列表仅包含 XDS560V2 STM USB Emulator (XDS560V2 STM USB 仿真器)或 XDSPro Emulator (XDSPro 仿真器)的选项。 当我使用其中一种方法按"Verify (验证)"时
 在这些选项中、我接收 到"E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_OPEN:DTC 配置"
 我还尝试取消选中"Manage the project's target-configurition"
 我检查了 Windows 设备管理器、可以看到列出的"SD USB Based Debug Tools - Spectrum Digital eZdsp28xx USB"、因此我相信驱动程序安装 正确。
 
 是否有关于如何正确配置以与此器件配合使用的信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    CCSv9.0和更高版本不支持 XDS510类调试探针。  它们的基本支持软件是32位的、CCSv9是64位应用程序。  要将 eZdsp 套件与 CCSv9配合使用、您需要将兼容的外部调试探针连接到电路板上的 JTAG 接头。  另一种选择是使用 CCSv8.3、这是支持 XDS510的最后一个版本。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的快速响应。  我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe 是否不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我仍然无法与电路板通信。  我安装了版本8.3并尝试使用连接类型"Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 板载 USB 仿真器"(我看到使用此类型的类似文章)、但验证按钮将不会启用。

    我还遇到了关于 Resource Explorer 的8.3问题。  我收到一条"连接被拒绝"消息。 当我转到指定 的链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/IIRES_Update 并尝试以下链接 http://software-dl.ti.com/cs/esd/tirex/updates/tirex-3.7.0时 、我收到404错误

    我正在查找 XDS510 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    Spectrum Digital DSK-EVM 板载 USB 仿真器是要使用的正确连接。  对于此类型的调试探针、项目向导中的验证按钮将不会处于活动状态。  仅当供应商指定了验证/识别实用程序时、才会激活。

    您是否尝试启动调试会话?

    对于 Resource Explorer 404错误。  这是一个可插入 CCS 更新检查器的更新站点。  您可以从帮助菜单中选择安装新软件并输入 URL。  请注意、您拥有的链接中有一个类型(cs 而不是 CCS)。   http://software-dl.ti.com/cs/esd/tirex/updates/tirex-3.7.0

    如果转到"帮助"菜单上的"安装新软件"、则可以在此处输入该软件并获取 Resource Explorer 更新。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我能够创建一个示例"empty Project (main.c")、它看起来是连接和运行的。  

    当我单步执行时、我可以看到目标上的 LED 闪烁。

    您是否了解介绍如何使用 Code Composer 刷写此器件的任何示例或教程?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    只需通过修改链接器命令文件将代码放置在闪存中、CCS 将在下载程序时自动刷写代码。

    此致、

    John