This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法为 Marketplace Client 完成更新

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/826323/ccs-update-unable-to-complete-for-marketplace-client

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我的 CCS 无法成功更新 Marketplace 客户端已超过一周、请联系我们以了解如何完成。 自那时以来、还发生了其他更新和安装、不确定为什么这会卡住。 当我尝试安装此更新时,我收到以下消息-

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
未找到包含以下内容的存储库:OSGI.bundle、com.sun.JNA、4.5.1.v20190425-1842
未找到包含以下内容的存储库:OSGI.bundle、com.sun.jna.platform,4.5.1.v20190425-1842
未找到包含以下内容的存储库:OSGI.bundle、org.eclipse.EPP、MPC.core、1.7.v20190521-1752
未找到包含以下内容的存储库:OSGI.bundle、org.eclipse.EPP、MPC.core.win32、1.7.7.v20190521-1752
未找到包含以下内容的存储库:OSGi.bundle、org.eclipse.EPP、MPC.help.ui、1.7.v20190521-1752
未找到包含以下内容的存储库:OSGi.bundle、org.eclipse.EPP、MPC.ui、1.7.v20190521-1752
未找到包含以下内容的存储库:OSGi.bundle、org.eclipse.EPP、MPC.ui.CSS、1.7.v20190521-1752
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature、org.eclipse.epp.mpc、1.7.v20190521-1752

更多详细说明、请参见随附的。 这里的问题是什么、如何完成?

e2e.ti.com/.../Problem-Info.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    当您在 CCS 中"检查更新"时、是否向您提供商城客户端的更新? 因为在我的 CCS 9.1.0中、我没有包含商城客户端更新的更新站点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请参阅'Problem Info.zip:Update.png'了解详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为此更新不在更新站点的默认列表中、因此我不确定它是如何显示给您的。 但是、不安装该更新不应影响任何 CCS 功能。 应有一个安装了基本 CCS 的 Marketplace Client 版本、因此您可以简单地禁用该更新、除非您有特定的原因需要该更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣。 如何忽略此更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的“可用软件站点”列表是什么样子的(在“窗口->首选项->安装/更新”下)? 您应该能够从此处禁用为 Marketplace Client 提供更新的站点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈哈,谢谢你 Aartis!! 现已修复