This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:在 CCSv8中集成 PC Lint Plus 时出现问题

Guru**** 2385740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/841163/ccs-tms320f28069-issue-on-pc-lint-plus-integration-in-ccsv8

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试在 CCSv8中配置 PC Lint Plus、但我遇到了一些问题。 我正在阅读有关这方面的讨论。

"ccs28x_ti.lnt"文件是否可用、以便我可以检查配置? 您能否发布文件?

谢谢!

Fabrizio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、大家、

    我之前报告的图片是由以下标题对话拍摄的:

    CCS/TMS320F28069:将 PC-Lint 与 CCSv8x 配合使用

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/713583

    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、

    我们没有 ccs28x_ti.lnt 文件。  但是、在另一个线程中、John W 发布 了 ti_std_lint_file_template_lnt.txt、 我认为这可能是他用来创建该文件的内容。  他在其中有一组路径、您需要修改这些路径以适应您的环境。  他还指出、如果您使用的是 PC Lint Plus、则必须修改该文件。  我不熟悉 PC Lint 或 PC Link Plus、不知道需要进行哪些修改。

    此致、

    John