This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6701:什么仿真器将与适用于 C6701 DSP 的 CCSv6.2配合使用?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/828118/ccs-tms320c6701-what-emulator-will-work-with-ccsv6-2-for-c6701-dsp

器件型号:TMS320C6701

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们必须对 较旧的 C6701项目进行一些代码更改。 我们使用 CCSv6.2、因为这是支持 C6701的最新版本。 我现在的问题是、我可以获得哪些 JTAG 仿真器来支持 C6701并在 CCSv6.2中工作? 我尝试查看 CCSv6.2版本说明、但没有看到答案、可能我错过了。

Blackhawk 的网页上有一个非常好的电子表格下载、其中列出了包括 C6701 在内的大量 TI 器件以及支持这些器件的仿真器。 我不确定其中哪一项适用于 CCSv6.2。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    [引用 user="Brad Caldwell "]。 我们使用 CCSv6.2、因为这是支持 C6701的最新版本。

    C6701仍受当前版本的 CCS 支持。 我在 CCSv9.1.0安装中看到它。 不过、关键是最新版本的编译器不再支持它。 您需要 v7.x 编译器、当前 CCS 版本仅随 v8.x 提供 但是、您始终可以下载并安装编译器的旧版本、并将其与当前 CCS 版本配合使用。

    [引用 user="Brad Caldwell "]我现在的问题是、我可以获得哪些 JTAG 仿真器来支持 C6701并在 CCSv6.2中工作?

    如果要坚持使用 CCSv6.2、XDS510/560/560v2类调试探针应全部支持 C6701。 如果您想使用最新的 CCS、则会是 XDS560/560v2 (从 CCSv9.0开始、不再支持 XDS510)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    感谢您的快速响应。 最好使用最新的 CCS、然后安装较旧的编译器版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    哦、我在 TI 网上商店上看到了 Blackhawk XDS560V2、在标题"不支持的器件"下的描述中、C670x 是不支持的。 您认为这是网页上的错误还是不支持?

    下面是我要引用的链接...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    我没有使用 C670x 板来验证这一点、但我收到的最后一条信息是、C64x+之前的所有 C6000器件都被 XDS560v2取消了支持-这就是您在参考的产品页面上发布的内容。  

    但是、我看到 Blackhawk 和 Spectrum Digital 在其产品页面上仍然提到了此特定器件系列、因此您可以使用它。  

    很抱歉、我感到困惑、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C6701确实显示为 SD 和 BH XDS560v2连接的可用选项:

    尽管我没有 C6701来验证它是否全部正常工作...

    Ki