This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:输出文件包含0x00用于未使用的数据

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/827935/ccs-cc1352p-output-files-contain-0x00-for-unused-data

器件型号:CC1352P

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我注意到所有输出文件(.bin /.hex)使用0x00作为未使用的数据、而不是0xFF。 这是不可取的、因为当我们以后必须使用这些存储器区域时、它会带来更多的工作、因为在使用之前必须删除这些存储器区域。  

是否有一个配置选项可将未使用的区域设置为0xFF?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garry、

    您可以使用--fill_value 链接器选项或在链接器命令文件中指定该选项。 《ARM 汇编语言工具用户指南》中标题为"填充孔洞"的部分对此进行了详细介绍。 请注意、此选项填补了输出段内的空白。 如果您希望填充存储器区域中的所有间隙、请使用链接器命令文件 MEMORY 指令中的填充功能、如第8.4.4节所述。

    用户指南可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/TI-CGT#technicaldocuments