This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2211:将 MSP430G2211添加到电路板- Energia

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2211, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/827202/ccs-msp430g2211-add-msp430g2211-to-the-board---energia

器件型号:MSP430G2211
主题中讨论的其他器件: Energia

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用了 Arduino、现在我喜欢 TI MSP430。

我发现使用 Energia 进行编码的方法就像使用 Arduino。  但是、当我尝试使用 MSP430G2211时、我在板列表中找不到它。
建议使用 CCS 而非 Energia 进行编码、我喜欢使用熟悉 Arduino 的 Energia。
正如我提到的、我在 Energia 上遇到的第一步是从"Tools>Board"中选择正确的器件。  如何将 MSP430G2211添加到其中?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    首先、我想确保我了解您的情况。 您是否正在使用 Energia 而未在其电路板封装中找到 MSP430G2211器件? 最新版本的 Energia 应该支持它、但如果这是您遇到的问题、我建议您在 Energia 论坛中提问

    另一方面、如果您尝试将 Energia sketch 导入 CCS、但在 电路板列表中找不到 MSP430G2211、则这是一个已知问题。 CCS 当前仅使用 Energia 18进行测试、因此仅适用于该版本支持的电路板列表。 CCS 尚不支持最新 Energia 21中添加的电路板。 请查看此相关 论坛主题 以了解更多信息。 CCS 的下一个版本将对此提供支持、计划于9月底左右发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AartiG:

    是的、我正在使用 Energia、但在其电路板封装中找不到 MSP430G2211器件。  我上周刚下载并安装、假设它是最新的、也是最优秀的。  正如您所说的那样、它应该在那里、但不应该在那里。  我和 TI 聊天、他们要求我使用 CCS、但我喜欢使用 Energia。  这就是为什么我将这个问题提交到论坛。
    应该在那里?  如果没有、我们如何将其添加到中?

    我可以在 CCS 的电路板列表中找到 MSP430G2211、但我不熟悉、也不容易从 CCS 编写代码。  从我们的文字中可以看出、可以将 Energia sketch 导入 CCS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Mike P1"应该在那里?  如果没有、我们如何将其添加到中?

    这是 Energia 的问题。 请将此问题发布到 Energia 论坛。

    [报价用户="Mike P1]I 可以在 CCS 的电路板列表中找到 MSP430G2211、但我不熟悉、或者从 CCS 编写代码时遇到问题。  从我们的词语可以看出、可以将 Energia sketch 导入 CCS?

    您可以通过两种方法使用 CCS 进行开发- 1)创建 CCS 工程(从 TI 提供的示例工程开始或从头开始创建您自己的工程)或2)将 Energia sketch 导入 CCS 并使用 CCS 进行编译。