This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F67791A:msp430f67791A

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/838350/compiler-msp430f67791a-msp430f67791a

器件型号:MSP430F67791A

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生/女士:

我附加了一个文件、其中包含 负载点电压=240V、电流=5A 且 pf=0.5Lag 时的功率样本  。

我的问题是,我想将这种变化的最大值减少60300W,最小值降低到60080W。

我能否将这种波动降低到中间值60190且变化最小...

e2e.ti.com/.../Fluctuations-In-Power.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    您的结果似乎受到正弦噪声的影响。 您能否共享您的 AFE 电路? 您是否有低通滤波器?

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    但是、先生、我想从软件端减少它。。。。

    是否有任何流程可实现 此目的...并将噪声降低到上述范围...

    软件端。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    很抱歉耽误你的答复。  

    您可以实施 SW 滤波器以尝试降低噪声、但我想确保您实现了正确的硬件。 您能否将您的 AFE 与我们的参考设计中的器件进行比较? 请参阅以下链接:

    http://www.ti.com/lit/df/tidrdq4/tidrdq4.pdf

    谢谢、

    Mitch