This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650

Guru**** 2538440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/827305/ccs-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

在 CCS (我们有心率代码)中,我需要知道该代码在 launchpad 上工作,以及什么?  以及我们可以与 cc2650 launchpad 一起使用的设备类型  

如果您可以提供帮助  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    心率代码示例可以在 CC2650 Launchpad 上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我现在可以使用 launchpad cc2650,  

    但我想问(此代码如何与 launchpad 配合使用,我是否可以将 ASD 1293连接到 launchpad 以使用此代码读取心率)  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我不熟悉 ASD1293、尽管我们的客户必须开发心率传感器产品的任何实现。 我们仅提供 BLE-Stack POV 的示例代码。